This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:2Vrms 输入与3.0Vrms

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755017/tpa3220-2vrms-input-vs-3-0vrms

器件型号:TPA3220

你(们)好

 在该表中、我们提到输入应为2.0Vrms。 我的模拟输出(全差动) 为3.0Vrms。 我可以使用具有3Vrms 的 tpa3220吗? (25V 时具有正确的增益和电压)

 此外、我假设增益 x 输入应与电压轨匹配、因此我需要大约14-16dB、我不确定如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在数据表中、最大输入范围定义为+/-2.8V、请确保输入符号处于该范围内。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以,但这不能解决问题,最小增益为20dB,电压为26V。

    在2.8Vvrms 下、您将通过电压轨。 我们是否可以将增益更改为小于20dB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将增益更改为小于20dB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、要回答这些问题、可以将增益设置降低到20dB 以下、但我们不建议将3Vrms 输入信号注入放大器。  如 TPA3220数据表中的表格所示、您可以将增益降至18dB 并获得2Vrms 输入信号。

     此致、

    Robert Clifton