This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:请求 TAS5766 PVCC 静态电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717197/tas5766m-asking-for-the-tas5766-pvcc-quiescent-current

器件型号:TAS5766M

大家好、

您能为问题提供帮助吗?

  1. 在静态状态下消耗 PVCC 电流的部分是多少? 为什么静音仍然具有功耗?
  2.  是否有机会降低 PVCC 静态电流?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    该值使用中的 LC 滤波器进行测量。 在 MUTE STATU 中、预计器件的功耗、外部 LC 也会导致功耗、因为 PWM 仍在 MUTE STATU 中切换。
    因此、在比较静态电流时、请确保考虑 PWM 开关和 LC 滤波器。

    此致、
    Alix Wan