This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:音频升压、降压变压器规格

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734551/tpa3116d2-audio-boost-buck-transformer-specification

器件型号:TPA3116D2

TPA3116D2的输出是否适合通过升压变压器升压至70V?

我想将其用于多室音频、其中每个房间都有一个70V-2V 降压变压器、用于为 TPA3116D2供电。

每个房间的定制音量就是这样的想法。  

需要以下方面的帮助:

1、如果输入电压为24V DC、则峰值扬声器输出电压是多少?

2. TPA3116D2的音频升压器(扬声器输出电压达70V)和音频降压(70V 至2V)变压器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果 Plimit 设置为最大值,则峰值电压为24V 直流。
    变压器负载需要特别注意、本应用手册中对此进行了讨论: www.ti.com/.../sloa133.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg Scott 先生。