This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:PCM2902C 低输入音量

Guru**** 2644685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716295/pcm2902c-pcm2902c-low-input-volume

器件型号:PCM2902C

我在一个应用中使用 PCM2902C、在这个应用中、我将 AM 单模拟音频信号数字化、只使用左通道模拟输入。

模拟左侧通道输入上的交流电压范围(信号)在-1V 至+1V 之间

当我以 Audacity 记录来自编解码器的信号时、最大音量似乎只是整个范围的一半。

当我通过 PC 声卡录制相同的信号时、音量会超过两倍。  

注意:当我使用评估模块进行测试时、情况似乎也是如此。  

我可以做什么来记录整个动态范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    用于录制编解码器音频的软件可能具有不同的增益设置。 我看到 Windows 在检测到编解码器为麦克风输入设备而不是线路输入设备时添加了+20dB 增益。 您是否看到使用一个或其他软件捕获的波形有差异? 或者、是信号振幅的唯一差异吗?

    您能否提供有关测试过程的更多信息、以便我可以尝试在 EVM 中复制测试过程?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、  

    感谢您的回复。

    我在 iMac 和 Windows 7上都进行了比较测试、结果类似。  

    今天、我在 Windows 上比较了普通声卡 PCM2902C 和使用名为 Intune http://www.gammaspectacular.com/marek/intune/index.html 的音频录制程序

    此录制软件以-100至+100 ARB.U 任意单位显示动态范围

    TI 编解码器与声卡的音量比为6/100

    在这种情况下、波形的唯一区别是声卡反转了脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、  

    感谢您的反馈。 根据提供的信息、仍然不清楚为什么 PCM2902C 的输入具有低振幅、因为您提供的输入信号与数字侧满量程输出的预期信号保持一致。

    我在记录应用中使用 Audacity 测试了 EVM、向 EVM 输入施加了2Vpp 输入信号、我能够获得满量程数字信号。  

    这使我认为此问题是由操作系统错误设置的设备配置引起的。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Diego、

    感谢您花时间为我进行测试、请允许我在回复之前在我的身边做一些测试。

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

     我今天再次使用 Audacity 测试了编解码器、这次我在 V common 引脚14和 V left 输入 引脚12上连接了示波器、并将我的脉冲发生器调整到刚好低于 Vpp 2.0V。

    在附加的图像上、您可以看到、数字信号几乎不会在垂直刻度上使其超过0.1。  

    我在引脚10 (VCCI)上使用3.3V 稳压电源、在引脚3上使用 VBus 5.0V。

    我的电路中的音量与评估模块类似、在 Mac 和 Windows 计算机中都是如此。  

    脉冲高度分辨率对于我的应用至关重要,因此欢迎您提出任何建议。  

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    感谢您的反馈。 我想知道这个问题是否与您使用的输入配置有关。 是否可以共享原理图? 为什么要测量 VIN 和 VCOM 上的输入信号? 通常、在去耦电容之前向模拟输入提供以 GND 为中心的信号。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    我的电路很简单、 只是一个具有可变增益的运算放大器、反相输入浮动在1.65V。

    我今天再次使用2V Vpp 正弦波测试了评估模块、它同意您的测试、因此我认为我的电路肯定有问题。  

    我移除了运算放大器反相输入端的偏置电阻器、这解决了问题。

    感谢你的帮助。

    Steven