This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:需要 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD 的典型和最大电流

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734555/tas3251-need-dac_avdd-and-dac_dvdd-typical-and-max-currents

器件型号:TAS3251

您好、支持团队、  

我的客户正在设计其产品、需要了解 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD 的典型和最大电流消耗。 您能尽快提供此信息吗?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    根据采样率的不同、这会发生变化、但在 DAC_AVDD 的绝对最大值为32mA (典型值为24mA)、DAC_DVDD 为15mA (典型值为13mA)。

    Justin