This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756069/tas5825m-tas5825m

器件型号:TAS5825M

您好!

我叫 Thao、我来自越南、在 Bkav corp 工作。 现在、我们将使用 TAS5825M。 为 TAS5825M 选择 EEPROM 时遇到问题,请遵循以下文档 :http://www.ti.com/lit/an/slaa847/slaa847.pdf 。 我不知道如何为 EEPROM 选择配置。  

您能向我推荐几个合适的器件型号吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinh Quang:
    TAS5825M 应用中不需要 EEPROM。 它仅用于存储 EVM 板的板/器件信息。 每次上电时、主机通过 I2C 配置放大器。
    此致、
    郑少文