This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:需要 TC 规格

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733080/pcm5121-need-tc-specification

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件:PCM5122

你好。

我们的客户正在申请 TC 规格。 请提供帮助。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    您在寻找什么具体规格?

    PCM5122热性能信息在数据表的第7页提供。
    www.ti.com/.../pcm5122.pdf

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    是否有更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul
    我们需要使用温度信息来确认 IC 符合要求。 您是否具有 PCM5122的 TC (温度情况)值或如何计算。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

     RθJC (顶部)参数可在数据表的第7.4节中找到。

    我们还提供了一份文档、用于估算器件功耗的外壳温度。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul。
    你好。
    我可以使用公式8计算 Tj 吗? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    您应该查看公式6、但您将使用的唯一电阻值(假设您没有散热器)是结至环境和结至电路板的值。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、如果您测量外壳温度、您可以使用等式8来估算 Tj。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul。
    我将为我们的客户提供最新信息。 任何问题都将告诉您。 感谢您的帮助~