This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3136噼啪噪声

Guru**** 2650815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756080/tpa3136d2-tpa3136-pop-noise

器件型号:TPA3136D2

您好 !

   

 加  电和断电时、TPA3136D 具有 POP 噪声,  上拉和下拉 SD 引脚   也具有 POP 噪声。  SCH 与 TPA3136D2EVM 相同、 ?如何减少它   !非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    很难区分图片中的值、请帮您发布更高分辨率的值。
    是否可以使用差分输入而不是单端输入? 请确保差分输入(INN/INP)之间的匹配良好、以避免噼啪噪声。 您可以尝试做的一个实验是、断开输入电路与前端的连接、并使用0.22uF 电容器将引脚输入引脚连接到 GND。 查看问题是否仍然存在。 如果再没有噼啪噪声、我们需要改进差分输入之间的匹配。
    此致、
    郑少文