This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:PC 无法将 EVM 正确识别为 USB-miniEVM、而不是 USB 音频设备。

Guru**** 2445370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717181/tlv320aic3256evm-u-pc-cannot-identify-the-evm-correctly-as-usb-minievm-but-usb-audio-device

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U

当我使用 GDE 并改变采样率时、 发生了一些错误并且 GDE 被关闭。

然后、EVM 无法正常工作、 PC 无法将 EVM 正确识别为 USB-miniEVM、而不是 USB 音频设备。

我获得 了音频转换器固件(TAS1020B) V0304 (修订版 B) 、但无法正常工作。 此时将弹出一个对话框、其中包含"No DFU devices found.set EEprom 's I2C Address to 1010xxx and restart this program (xxx is f万物 都不为000)"。

我该怎么做?