This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何降低 TAS5825M 应用的负载

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755731/tas5825m-how-to-down-load-tas5825m-app

器件型号:TAS5825M

你(们)好

  当我们连接电路板时,它 会显示 两个错误点,如下图所示。 关于这些问题, 我应该采取什么措施来消除这些问题?

1.硬件 ID 不正确。

2.与设备 B 的通信失败。

3.我想在其他帐户中下载 TAS5825M 应用程序,您是否可以批准该应用程序?  myTI 是 aggil.liang@wtmec.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、
    I2C 重写操作是否工作正常? 我将您的请求转发给软件管理员以供审批。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

       I2C 正常。 现在、我们可以使用 FIR 48K 2.0模式播放音频、EQ 和 DRC 可以稳定、但我们无法访问某些其他模式、例如 Base Pro 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agil-San、

    请确认您的 PC 中是否包含以下 MCR 路径。

    C:\Program Files (x86)\MATLAB Compiler Runtimes\v716\RUNTIME\Win32

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉、我找不到您提到的路径。 如何安装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agil-San、

    如果您不知道如何操作、请使用 Google 搜索关键字"windows、path、settings"。
    此外、如果 MATLAB Runtime 未正确安装、请通过以下链接进行安装。

    MATLAB 运行时
    http://software-dl.ti.com/hpa_aip/non-esd/MCR_Installer/MCR-1.0-windows.exe?tracked=1

    此致、
    加藤