This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:主模式问题

Guru**** 2815055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716331/tlv320aic3254-master-mode-question

器件型号:TLV320AIC3254

您好、专家、

在 EVM 中、移除 R21和 R22、使用 TAS1020B MCLK 和 DIN。 运行以下代码后、有时会发出正确的声音、但有时不会。

如果出现错误的声音、 在调整数据偏移后、它可以获得正确的声音。 然后我测量 MCLK 和 BCLK、我发现 BCLK 将在我执行代码时移位、每次都是不同的。

您能帮您检查一下吗? 谢谢!  

宽30 00
W 30 01 01
宽30 00
宽30 1B 0C 00
宽30 1D 00 90
W 30 04 03 12
宽30 0B 02 08
宽30 12 02 08
宽30 05 92
宽30 0B 82 88
宽30 12 82 88
宽30 00
宽30 3C 08
宽30 00 01
宽30 01 08
宽30 02 00
宽30 7B 01
宽30 00 01
宽30长14宽25度
宽30 0C 08 08
宽30 0E 08
宽30 09 3C
宽30 10 00 00
宽30 12 00 00
宽30 00
宽30 41 00 00
W 30 3F D6
宽30 40 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    通过移除上述电阻器、您可以将 AIC3254的 BCLK 和 WCLK 与 TAS1020B 接口隔离、TAS1020B 接口是具有 USB 音频的桥接器。 TAS1020B 的 DIN 与 TAS1020B 的 BCLK 和 WCLK 对齐、而不是与编解码器时钟对齐。 如果在此配置下将 DIN 从 TAS1020B 连接到编解码器、则音频将不会同步、并且您将在编解码器的模拟输出上获得错误数据。  

    通过添加偏移、这可能是固定的、并且可能会听到"正确"的音频、但通常音频信号不合适、因为音频总线同步未正确完成。

    TAS1020B 器件将始终作为 μ I²S 总线的主器件、因此无法在 TAS1020B 位于同一总线上的情况下将 AIC3254作为主器件进行测试。 您将需要一个外部数字音频接口来测试 AIC3254作为主设备。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    但 MCLK 是从 TAS1020B 到 AIC3252的。 因此、TAS1020B MCLK 和 DOUT 未对齐、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    好的、在使用相同配置的情况下、TAS1020B 的 DOUT 将不会与编解码器时钟对齐。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师