This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:PVDD 去耦的最小电容

Guru**** 2508655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734046/tpa3220-minimum-capacitance-of-pvdd-decoupling

器件型号:TPA3220

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPA3220、并且对 PVDD 的去耦电容有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

数据表 P31中的值。 10.2.1.2.1去耦电容器建议、

建议 1uF、X7R 和50V (30V 电源时)

由于陶瓷电容器的输送不良、很难获得额定电压为50V 的 X7R 产品。

因此、请告诉我去耦电容器关于 PVDD 的最小电容。

根据这些信息、我可以检查电容器串联(X6R、X5R 等)和其他类型(电介质)。

如果您对替代电容信息有任何建议、请提供。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、
    我们有一些有关 PVDD 去耦电容器选择/计算的文档。
    www.ti.com/.../slta055.pdf
    www.ti.com/.../slyt199.pdf
    Justin 将跟进您的进一步问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    如果他有其他问题、我会咨询您和 Justin。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一