This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:在2.1模式下退出关断模式时、TAS5721出现咔嗒/咔嗒声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752990/tas5721-tas5721-thump-click-when-exiting-shutdown-in-2-1-mode

器件型号:TAS5721

大家好、我在退出关断模式时、TAS5721在扬声器中产生了很大的高音。 电路板根据数据表中的"2.1系统"应用手册进行设计。 系统处于2.1模式、因此我已根据数据表移除了 SSTIMER 电容、并通过将0x84写入寄存器0x05、在退出关断模式时启用中阻斜坡功能。 在关机退出期间、我仍然会听到很大的声音(在安培上播放一些声音后、在关机进入期间、只能听到咔嗒声、因此问题仅与关机退出有关)。 我是否可以采取任何措施来最大程度地减小这种不必要的凸点?
谢谢、

wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    如果您已经在寄存器0x05中设置 D7和 D2以启用中阻 Z 斜升和2.1模式、则噗噗声噪声应较低。 您还可以尝试调整寄存器0x1a 中的开始/停止时间、以查看是否有任何改进。
    此外、您是否遵循了数据表图72中的时序要求。 另请参阅数据表中图81中的参考 SCH 设计。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、是的、我已经检查过这两次、我将写入0x84到0x05以退出关断、这会在退出关断期间设置位 D7和 D2。 我已经尝试修改0x1A、但这仅会在退出期间延迟弹出噪声-它仍然存在、但它会延迟。 我认为我也遵循时间安排。 我成功捕获了在关断退出期间导致弹出的信号-这是可闻范围内(大约17kHz)的振荡、持续时间大约1ms。 我将包括示波器屏幕(信号是在 L 或 R 扬声器的扬声器输出上捕获的)。 这可能会提示原因。  

    谢谢、

    wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    感谢您的测试。 您能否向我展示 TAS5721的 SCH? 我认为上面的波形是后向饱和器、对吧? 您能否还捕获 AMP 差分输出引脚(电感器之前)上的波形?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、是的、波形是在电感器之后捕获的。 输出级的原理图与 TAS5721数据表第67页的原理图完全相同(图81 - 2.1系统)。 我看到的唯一差异是:

     -电容 C41、C42、C43、C44为100uF 而不是220uF

     - C27、C28、C29、C30电容可能不是 COG 类型(我不确定我用于组装原型的电容是否是 COG、我还没有检查)

    我将尝试直接在 TAS 上捕获请求的波形、稍后将发布这些波形。

    谢谢!

    wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是直接在 AMP 输出(SPK_OUTB、黄色)和扬声器输出(滤波后、蓝色)上捕获的波形的比较。 我不确定是由前1ms 的振荡引起的噼啪声、还是 PWM 逐渐开始上升以获得更宽占空比的电压斜坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    感谢您的测量。 其他差分输出引脚上是否也显示了振荡? 您能否同时捕获 AMP 的 P 和 N 输出? 我不认为应该出现振荡。 请确保您的断电顺序如下:MUTE AMP (reg 0x06)->进入关断模式(reg 0x05)->将 RST 和 PDN 引脚驱动为低电平->卸下电源。 您可以做的一个实验是断开负载扬声器并重新测量差分输出上的 PWM 波形、并查看振荡是否仍然存在。
    此致、
    郑少文