This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:DIN 为直流电平。

Guru**** 2445370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715491/tas2560-din-is-a-dc-level

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件: TAS2505

您好、专家、

我发现 TAS2505的直流电平自动静音功能符合 DIN 标准、TAS2560是否具有该功能? 谢谢!

(TAS2505 P0 0x40 D6-D4。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    TAS2560没有此功能、但 TAS2560有两个时钟错误检测块。 启用后、ASI 时钟错误检测可使器件软静音、然后关断 D 类和 DSP 内核。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Figureroa、您好!
    但时钟良好、只有 DIN 是直流电平。 客户反馈时钟错误无法检测到。 还有其他想法吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    遗憾的是、TAS2560不像 TAS2505那样具有自动静音功能。
    似乎没有简单的方法来实现这一点、也许只有在沉默到来时进行一些以前的处理并控制 TAS2560。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器