This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:TLV320DAC3100-Q1 D 类驱动器可为50 Ω 扬声器提供最大输出功率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717240/tlv320dac3100-q1-tlv320dac3100-q1-class-d-driver-could-max-output-power-for-50ohm-speaker

器件型号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100

大家好、

我的客户会将 TLV320DAC3100-Q1用于汽车仪表组应用、并且需要驱动50 Ω 扬声器。  

您能否帮助检查并建议 TLV320DAC3100是否可以使用 D 类驱动此扬声器,以及使用5V VDD 时的估计最大输出功率是多少? 以及如何计算 ?

我检查了下表中的规格、8欧姆扬声器的效率似乎只有40-50%?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    我已经测试了49欧姆(33+16)负载,下面是一些结果:
    -Atten =-1dBD 类= 12dB输出功率= 137mWTHD+N = 0.063
    -Atten =-6dBD 类= 18dB输出功率= 216.5mWTHD+N = 0.163

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师–低功耗音频和传动器