This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:I2C 上填充动词表的 CMD 的延迟时间

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733931/tlv320aic3204-delay-time-on-i2c-to-fill-in-the-cmd-of-the-verb-table

器件型号:TLV320AIC3204

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我想知道 I2C 填充动词表的 CMD 需要多长时间?

由于此延迟时间未显示在数据表上、您能帮助检查一下吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng、

    I²C μ s 配置 AIC3204的延迟时间未指定、因为它取决于所执行的 μ I²C 事务的数量、这也取决于用于配置器件的寄存器数量。 假设 μ I²C 时钟以400kHz 的频率运行、您可以尝试根据每个寄存器所需的 μ I²C 事务来考虑系统中配置的寄存器数量、从而计算总时间。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师