This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:USB-MODEVM 上的 EEPROM 与 PCM3070EVM 上的 EEPROM

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755171/pcm3070rhbevm-k-eeprom-on-usb-modevm-vs-eeprom-on-pcm3070evm

器件型号:PCM3070RHBEVM-K
主题中讨论的其他部件:PCM3070

我与 USB-MODEVM 和 PCM3070EVM 的成功之处有好有坏:在对 PCM3070模块进行初始播放后,我将其卸下并连接到我自己板上的 PCM3070 -音频播放效果良好等等 但是-我一直困扰着 USB-MODEVM、它似乎失去了它的身份/设置。

我的项目需要48kHz 的采样率(仅限);因此、我使用此论坛中的说明下载相应的 bin 文件-但是-显示的对话框并不完全有意义: 当要求将 EEPROM 地址设置为10100000时、这是指 USB-MODEVM 上的 U1还是 PCM3070EVM 上的 U2?! (我假设 USB-MODEVM 控制 TAS1020B 中的采样率等)。

如果我错误地将 TAS1020B 固件放入了 PCM3070EVM U2、是否可以立即下载某些内容? 该部件(PCM3070EVM 上的 U2)专门做什么?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    从 GUI 的角度来看、评估套件中只能看到一个 EEPROM、并根据其配置的地址进行选择。 要在主板中使用 EEPROM、您需要将 主板 SW2上的开关2 (A1)设置为 ON 位置、并使 PCM3070EVM 的 W13接头 保持断开状态。 如果要使用 EVM 的 EEPROM、请将上述开关的位置更改为"关闭"位置、并在接头 W13中放置一个分流器。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我已经多次在恢复指令中绕过循环;在重新插入电缆时、电路板仍会恢复为 DFUUSB 器件。
    您能解释一下首次加载 DFUEE.bin 和 USB-Audioxxxx.bin 文件的双步骤过程的原因/作用是什么? 似乎两次都坚持将 EEPROM 地址设置为10100000以使其成功、这意味着第一个文件会被覆盖-还是位于不同的 EEPROM 块中?
    通常、DFUTEST 程序在首次下载后会产生严重的抱怨-"detach"调用失败、随后是一行中的许多其他失败对话框。
    它始终要求将 EEPROM 地址设置为10100000以外的地址-这肯定意味着 TAS1020B 找不到它?

    如果能更详细地解释一下这一切的工作原理、那会很有帮助-我不明白为什么它应该一直恢复到 DFUUSB。

    您能否确认 TAS1020B 在加电时查找10100000以确定是否存在固件、或者它是否扫描其他 I2C 地址?
    谢谢
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功:)我有时跳过 DFUEE.bin 步骤;现在 DFUTEST 应用程序运行良好,我获得持久的 USB 音频连接和采样率。 使用地址为10100000的 USB-MODEVM 上的 EEPROM -现在我已连接到原型而不使用 PCM3070EVM、这非常方便。

    感谢您的耐心等待。