This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPA6120A2:音量控制 TPA6120A2

Guru**** 2532650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715749/linux-tpa6120a2-volume-control-tpa6120a2

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件: PCM5142

工具/软件:Linux

大家好、我想实现一个具有 pcm5142的 PCB 和 TPA6120A2音量控制将由软件通过 USB 接口数据 I2S 来完成、这是可行的吗?
我们是否应该在 PCM5142和 TPA6120A2之间添加 AOP?

此致

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aguilera、

    我的同事不在办公室、他将在周四回复。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、

    欢迎使用 e2e。
    TPA6120A2是一款全模拟器件、因此在该器件上应用音量控制并不容易。
    另一方面、PCM5142具有 I2C/SPI 模式、并且具有音量控制。 因此、您可以使用该设备来执行音量控制。 为此、您需要实施 USB 转 I2C/SPI 接口。
    在 PCM5142和 TPA6120A2之间添加另一个音量控制器件也会起作用。 您可以考虑使用 PGA23x 器件、尽管这些器件使用3线接口进行数字控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器