This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:询问 TPA3144 GVDD 值

Guru**** 2591130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755395/tpa3144d2-asking-for-the-tpa3144-gvdd-value

器件型号:TPA3144D2

大家好、
客户将 TPA3144用于新项目。
我们使用 TPA3144 EVM PVDD 7.5V 来获得 GVDD 6.91Vrms。
但是、客户的 PCB 板 PVDD 7.7V 仅获得 GVDD 5.3V。 因此、对于原始设置、增益值是错误的。

为什么 LDO 输出具有大不相同的 GVDD 值? 请提供您的意见和建议。

您能否提供 PVDD 和 GVDD 曲线之间的关系?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    GVDD 引脚不应用于外部电路。 它只能用于 AMP 设置。 请向我展示一下 SCH 吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    请参阅此处的原理图链接、并告知我您的意见。
    txn.box.com/.../653tb20xko3lk0jsooqx82g8ftxe7zrh


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    在 SCH 中找不到明显的问题。 一个小问题是、1SPW 引脚上的 R6038应连接到 GND 为0欧姆。 您能否移除 GVDD 引脚(R6030~6034)上的所有负载电路并测量其电压? AMP AVCC 引脚上的电压是多少? 这可能是焊接问题吗? 我们以前从未听说过这个问题。
    此致、
    郑少文