This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:放大器会定期关闭

Guru**** 2442470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715958/lm48511-the-amplifier-turns-off-periodically

器件型号:LM48511

您好!

我的客户在 LM48511上进行了设计。
有时、放大器会关闭并保持此状态、直到通过电源重启。 它看起来像是 SD_AMP 上的锁存器。
它发生在某些器件上、而不是整个器件上。

什么会导致这种行为? 以及如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您能否为我提供有关您的应用的更多信息? 您能否与我分享一个原理图?

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    终端应用是 eCall 等汽车紧急系统。
    我无法公开发布原理图、因为我们与客户签订了 NDA。 同时、TI 也与此客户签订了 NDA、因此他们可以直接向您发送详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子邮件支持此问题。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师