This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:请求 PCM5100A 和 LM49450可以满足客户设计规范

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715409/lm49450-asking-for-pcm5100a-and-lm49450-can-meet-the-cusotmer-design-spec

器件型号:LM49450
主题中讨论的其他器件: PCM5100A

大家好、

客户希望评估 PCM5100A 和 LM49450的新产品。
您能否帮助确认 PCM5100A 和 LM49450可以毫无问题地使用该规格?

以下是客户设计规格表

e2e.ti.com/.../PCM5100A-and-LM49450_5F00_spec.xlsx

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我已就 PCM5100A 添加了一些评论。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../PCM5100A-and-LM49450_5F00_spec_5F00_Updated.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    LM49450呢?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    谢谢。 LM49450呢?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    请为客户检查 LM49450耳机设计规格。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    让我在 LPAA 团队中回顾一下、他们是主题专家。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    请告诉我谁可以为支持需求提供帮助。 它是时间限制请求。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我的同事不在办公室、他将在周四回复。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我们没有任何与数据表中已有内容相同的更详细信息。 遗憾的是、我没有可用于规范表征的评估板。
    我在附加的文件中添加了一些注释、尽管我无法测试其中的任何一个、因此我没有其中一些注释的特定编号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../7444.PCM5100A-and-LM49450_5F00_spec_5F00_Updated.xlsx