This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:环路滤波器组件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733298/dir9001-loop-filter-components

器件型号:DIR9001

您好!

我们的客户使用 DIR9001、对环路滤波器组件有疑问。

由于电容器部件供应不足、客户无法购买  

精度为5%的电容器部件。

是否可以使用精度为15%的电容器?

我认为它会影响 PLL 锁定时间和输出抖动。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aoyama-San、

    我知道电容器的普遍短缺,也曾问过这个问题。

    就 DIR9001而言、相关组件为 PLL 配置环路滤波器、并对在 DIR9001中实现的 PLL 的性能进行表征、因此保证 COG 具有5%的容差。 一般而言、我过去具有更高容差或 X7R 的经验是老化和温度降级。 电容值随时间和温度的漂移可能会改变滤波器、并会影响抖动性能。 由于我们要处理 S/PDIF 信号、我怀疑最坏的情况是、它会影响您在注释中回避的 PLL 锁定和抖动输出。

    遗憾的是、我希望容差为15%的电容器总体上不是可行的解决方案。  

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-San、您好!

    感谢你的建议。
    我看到、我会建议客户使用5%容差电容器。

    谢谢、
    Naoki Aoyama