This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:在 PBTL 模式下下载失败

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755235/tas3251-download-unsuccessful-in-pbtl-mode

器件型号:TAS3251

你好

我将 TAS3251EVM 设置为 PBTL 模式、并使用 PPC3调整 TAS3251。

在"运行硬件检查"的步骤中、GUI 指示"下载失败"以及"I2C 错误:与器件通信时出错"。

如何解决此问题?

将器件设置为 BTL 模式时 、情况良好。

谢谢

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    当错误显示时、您能帮助我们显示屏幕截图吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    您能看到我发布的图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    PBTL 模式的器件地址似乎是0x96、而 BTL 版本的地址是0x94。 如果删除了 J19 ADR1、则会将 EVM 上的 I2C 地址设置为0x96、并且该地址应在 PPC3中使用 PBTL 模式。 我将通知软件团队进行更新。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢您的支持! 我已修复此问题。

    在 "系统增益校准"的步骤中 、"Enter the observed voltage: "的项目是 什么电压?  我测量的 PVDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    观察到的电压是 LC 滤波器之后放大器输出端的交流电压。

    Justin