Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733214/tpa3221-output-issue-with-no-load
器件型号:TPA3221您好!
我在 BTL 模式下使用 TPA3221、由 PVDD=24V 直流供电、使用内部5V LDO (在所附的中、您可以看到原理图)。 我的器件并不总是将两个扬声器(4欧姆)连接到输出端、因此在某些情况下、它在两个输入端都以全功率运行、并且仅将一个扬声器连接到输出端。 我发现、在这种情况下、在全音频功率下经过几分钟后、空载连接的输出停止工作、并且在我回收 TPA3221的电源之前、该输出上没有更多的信号; 我没有尝试强制复位、也看不到故障输出(在原理图上没有与该引脚连接)。 当 TPA3221出现此问题时、另一个输出继续正常工作、因此我想放大器上没有故障。 您是否对可能导致此问题的原因有任何了解? 我使用 的电感器是 Coilcraft 的 UA8014-AL。 
提前感谢、
Nicola