This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A 所需的原理图审阅

Guru**** 2645725 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715669/pcm3168a-schematic-review-needed-for-pcm3168a

器件型号:PCM3168A

您好、TI、

我们已根据另一个主题中的讨论(链接如下)完成了系统中 PCM3168A 的原理图。 我们将在硬件模式下配置 PCM3168A。

e2e.ti.com/.../DSP_5F00_PCM3168A_5F00_Schematic.pdf:1230:0]

我们需要对此进行原理图审阅。  

请查看随附的原理图。

此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    附件链接似乎已断开、您是否可以再次上传?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试再次发送它。 是否有其他方法上传 PDF、以防 PDF 再次失败?

    e2e.ti.com/.../DSP_5F00_PCM3168A_5F00_Schematic.pdf

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    如果您有机会查看原理图、请告诉我。


    谢谢、

    Muhammad Awais
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    一般而言、原理图看起来不错、请参阅以下评论:

    •  编解码器的模拟+5V 电源可从同一电源连接、无需区分+5V2A-1和+5VA-2。
    • McBSP1接口缺少 ADC_LRCK

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Diego 的确认。 对于 ADC_LRCK、请从下面给出的图像中确认这是否正确;

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    校正看起来不错。 我只是注意到了另一件事、您似乎没有分别将相应的电阻器填充到从器件/主器件接口上 LRCK 时钟的发送器和接收器中、这似乎很好。 对于位时钟、也应采用这种方法。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    我已将主 McBSP0_CLKR 上的 R100和从 McBSP1_CLKR 上的 R159替换为 DNP。 尽管我们有这两个选项、但可以在相反情况下使用它。

    感谢您的整体帮助。


    此致、

    Muhammad Awais