This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:通过 I2S 连接两个器件

Guru**** 2593600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754158/tas2505-q1-connection-with-two-devices-through-i2s

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

尊敬的所有人:

您能在下面教我两件事吗?

1) 1)您能否通过 I2S 教授连接两个器件的方法?

这张图片是我在参考指南(SLAU472)中阅读表2-2的想法。

是这样吗?

2) 2)我们如何切换主器件或辅助器件的信号?

我们是否应该为 TAS2505设置某项内容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    主/辅接口的可能连接如同一文档 SLAU472中的图2-21所示。
    配置多功能引脚以路由信号后、您可以通过第0页寄存器0x20在主要和次要接口之间进行选择、方法是选择主要或次要 WCLK、BCLK 和 DIN。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan - San、

    感谢您的回答、但我想谈谈我的担忧、因为我不了解如何分配引脚角色。

    >问题1,
    当我将辅助接口从处理器发送到 TAS2505时、应该如何设置寄存器?
    I2S 需要三个连接(WCLK/BCLK/DIN)、但输入引脚只有两个(GPIO 和 SCLK)。

    >问题2,
    例如、我是否应该将辅助处理器的 BCLK 引脚与 MISO 和 SCLK 连接以进行双向通信?

    >问题3,
    如果您在辅助处理器引脚和 TAS2505引脚之间以及寄存器设置之间指明 I2S 连接示例、我将不胜感激。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    上述应用参考指南(SLAU472)中提供了设置器件所需的信息。
    我可以通过提供有关如何设置的详细指南来提供帮助、但我可以在本周结束时提供、因为此时队列中还有很多其他东西。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、

    以下是以前问题的答案:
    1.如果主接口和辅助接口需要独立的线路,则可以使用从 MCLK 派生的从主接口作为主接口。 这种方法也可以将 MISO 引脚用作 BCLK 或 WCLK 的输出。
    如果不需要独立线路、您可以共享 BCLK 或 WCLK 并选择主接口、这样您就可以使用 BCLK/WCLK 引脚代替多用途引脚之一。
    2.您可以将辅助接口的 BCLK 连接到 eithwe MISO 或 SCLK、GPIO 也是一个选项。
    3.如第1节所述,您可以为辅助接口的主模式使用独立线路,也可以为从模式共享其中一条线路(BCLK 或 WCLK)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器