This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:无需任何时钟的模拟音频操作?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755726/tas2552-analog-audio-operation-without-any-clocks

器件型号:TAS2552

我们希望将 TAS2552用作模拟音频输入放大器。 因此不使用 I2S 输入。 TAS2552是否需要除 I2C 接口的 SCL 之外的任何时钟才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael、

    如果仅使用模拟输入、则无需使用 I2S 时钟。 但是、如果您计划使用扬声器 I/V 感应、则需要在您的应用中使用 I2S 时钟、因为此功能需要数字接口。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.