This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:EVM 断开连接

Guru**** 2443950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714717/tlv320aic3204evm-k-evm-disconnect

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TLV320AIC3254

您好!

通过 USB 电缆将 TLV320AIC3204EVM 连接到 PC 时、"AIC3204 CS" GUI 上会显示以下"EVM 断开连接"、因此即使使用 Windows 7或 Windows XP、也会获得相同的结果。
请告诉我如何改进此问题吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    如果无法识别 EVM、则电路板上的 EEPROM 可能已损坏。 请尝试此 wiki 条目中的步骤、重新编程 EVM EEPROM 上的固件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您提供信息。

    我会尝试并返回给您。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    遗憾的是、Windows7 PC 显示以下错误、因此无法更新固件。
    那么,您能不能再向我提供建议?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    我无法验证以下问题,因此您是否可以尝试使用 EVM 检查串扰问题是否重复出现?

    TLV320AIC3204:串扰问题
    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/713127

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    如果 EEPROM 没有正确的地址、或者未找到 DFU 器件、可能会出现此消息。 您能否澄清此消息出现在哪个步骤中?

    通常建议返回步骤2、并在出现此消息时重试。 请确保将 EVM (U2)中 EEPROM 的 SCL 和 SDA 引脚短接、并在 W13接头中填充分流器。

    如果仍然显示该消息、则 EEPROM 可能已损坏。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您提供信息。

    根据您的建议、我将再次检查并在下周再次与您联系。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    我将 TLV320AIC3204EVM 替换为 TLV320AIC3254EVM 并将 TLV320AIC3254EVM 连接到 USB-MODEVM、然后 TLV320AIC3254正常工作。
    因此、EEPROM 或 TLV320AIC3204可能会损坏。

    我非常感谢你的合作。

    此致、
    加藤