This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:AN1和 AN2的输入电阻是多少?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755805/tlv320dac3120-what-is-the-input-resistance-of-an1-and-an2

器件型号:TLV320DAC3120

TLV320DAC3120中 AN1和 AN2的输入电阻是多少?  如果不是阻性的、请提供输入阻抗与频率的详细信息。  Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AIN1和 AIN2的输入电阻取决于是否只有一个或两个 AINx 输入路由到输出混频器。

    通常、如果仅路由一个 AINx 输入、阻抗将约为11.2KOhms。 然而、如果两个输入都被路由、有效阻抗将低至5.6KOhms。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.