This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:仅通过复位引脚控制启动和结束的方法

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732946/tpa3220-the-way-of-controlling-start-and-end-by-only-reset-pin

器件型号:TPA3220

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPA3220、并且对控制器件的启动和结束方式有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 TPA3220开始/结束操作的控制方法。

由于 MCU IO 端子的数量有限、我想用一个端子激活/终止 TPA3220。

我~了数据表 P25 μ A 中建议的操作
(www.tij.co.jp/.../tpa3220.pdf)
请看下面。

1.启动顺序
当 CMUTE 保持"高阻态"时、复位被移至"高电平"
保持 CMUTE 的'Hi-Z 状态'直到启动序列完成(20ms)。

2.操作静音
当晶体管导通时、电容器通过 CMUTE 1k 的电阻放电、并且声音输出停止。

3.取消静音
关闭晶体管当 CMUTE 引脚恢复到'Hi-Z 状态'时、电容器充电并输出声音。

4.结束序列
当 CMUTE 保持"高阻态"时、将复位移至"低电平"
保持"CM 状态"为"Hi-Z 状态"、直到启动序列完成。

(Q1)这些理解是否正确?

我知道、控制复位和静音的时序可实现噪声抑制的安全性、例如启动/结束时的噼啪噪声
以及执行充电和放电控制的静音终端的安全性。

(Q2)是这样吗?

另一方面、p16原理图的 EVM 用户指南(SLAU756A)。
URLhttp://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau756a/slau756a.pdf

CMUTE 似乎仅连接 C26 (0.033uF)、并且仅在复位时控制器件启动/结束。

(Q3)如果启动/关断时的噪声水平是可接受的、
我想使用保持高阻态的 MUTE 引脚并仅通过 RESET 引脚控制启动/结束。
这种方法是否有问题?  

(Q4)我还想知道同时使用复位和 CMUTE 的原因。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    您的观点是正确的。 当切换复位时、器件会执行所有启动检查(PPSC 和其他)。 当切换 MUTE 时、仅打开或关闭输出。 这意味着、如果您需要关闭器件以节省功耗或类似的功耗、则使用静音操作比重置操作更快。 计时差异仅为~40mS、但对于某些客户、需要这样做。 如果不需要此功能、则可以按照 SLAU756A 中的方式配置 MUTE 引脚。 与 SLAU756A 一样、配置 MUTE 没有其他不利因素。 当器件在启动和停止时对 CMUTE 电容器进行充电和放电时、器件将在内部处理静音和取消静音序列。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    请单击"我的问题已解决"。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户理解您的答案。

    如果他有另外一个问题,我会再次向你提出。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一