This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424C-Q1:如何在主控模式下禁用 OSC_SYNC 引脚的输出

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754425/tas5424c-q1-how-to-disable-the-output-from-osc_sync-pin-in-master-mode

器件型号:TAS5424C-Q1

您好!

请告诉我如何在主模式下禁用 OSC_SYNC 引脚的时钟输出吗?  即使在配置0x0A[6]= 0和0x0B[7]= 0时、它也具有输出、因此它看起来不像数据表中所示那样工作。

此致、

Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki-San、您好!
    那么、想要禁用 OSC_SYNC 引脚上的 OSC 时钟输出、对吧? 我们正在复制您的问题、稍后将向您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    在表19中、默认值是 OSC_SYNC 引脚上不存在时钟。  如果您在该引脚上需要时钟、则必须由软件启用。  如果您不需要时钟、则无需执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    非常感谢您的评论。  您是不是说0x0B[7]=1 (默认值)正在禁用时钟输出(0x0B[7]=0正在启用时钟输出)、即使数据表看起来是0x0B[7]=1 (默认值)正在启用 时钟输出?  我将要求我的客户确认这一点。

    此致、

    Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki、
    对于 OSC_SYNC 引脚上的无时钟、寄存器0x0B 中位7的默认值为"0"。 如果软件需要在 OSC_SYNC 引脚上使用时钟、则需要将其设置为"1"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    再次感谢您的评论。  当0x0A[6]= 0x0B[7]= 0时、它似乎是 OSC_SYNC 的输出、大约为40mVpp、如下所示。  您认为寄存器设置是否正常?  我的客户希望输出接近0mVpp。  请注意、它们的系统配置 fs=417kHz。


    此致、

    Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki、

    打开时的正常输出信号为3.3Vpp。  如果您看到这种小电压、则可能会泄漏、您正在进行测量。  这不会是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg。

    我还会问你一个关于川崎的问题。
    OSC_SYNC 端子观察到时钟波形泄漏。
    它是 Kawasaki 所连接的波形泄漏到的内部时钟的波形。
    至于频率、3.33MHz、电压为58mVpp。
    FS 将其设置为417kHz。
    时钟输出变为 HALT 设置。
    请告诉我避免这种情况的方法、因为我会影响 EMI 性能。

    此致、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我的客户似乎遇到了 EMI 问题、这可能是由该问题引起的。  我将 通过电子邮件向您询问、因为您可能需要 NDA 信息来解决此问题。

    此致、

    Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 NDA 信息、此操作正在脱机