This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:音频采样率缓冲器应用

Guru**** 2517240 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100, TLV320ADC3101, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716978/tlv320aic3262-audio-sampling-rate-buffer-application

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:PCM5100TLV320ADC3101

您好、大师们、

我的一位客户建议要求器件 具有不同的音频采样率兼容性。 此问题来自 BT 模块与音频 DSP 之间的不匹配。 音频 DSP 集成了编解码器功能并以44.1kHz 的频率对 MIC 信号和输出 I2S 进行采样、但 BT 模块 I2S 只能支持8kHz。 因此、他们希望在音频 DSP 和 BT 模块之间添加器件。 我进行一些搜索、2个选项对我来说似乎很好:1) TLV320AIC3262、这是一款功能强大的器件、似乎可以支持此功能。 2) 2) PCM5100+TLV320ADC3101、必须使用2个器件才能实现此功能。

您能帮您了解我们是否有更合适的解决方案?

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    AIC3262上使用的所有音频串行接口上的采样率都应相同、因此这可能不是一个好的解决方案。 对于此类应用、在上述条件下、您可能需要一个采样率转换器来连接 SoC 和 BT 模块。 PCM5100和 ADC3101的解决方案不常见、但也可能起作用、但请考虑每侧的音频串行接口应是独立的。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师