This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865 8通道 TDM 模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733463/pcm1865-pcm1865-8ch-tdm-mode

器件型号:PCM1865

尊敬的 TI E2E 社区:

我对 TDM 格式有一个问题。 对于8通道 TDM、我将两个 PCM1865连接在一起、在一条 DOUT 线路上。 第一个没有偏移、第二个有128的偏移。 两个 ADC 都作为从器件运行、因为我有一个外部时钟源。 首先、我可以接收全部8个通道、信号似乎正确、但有一个令人困惑的部分。 我不确定在 TDM 模式下、PCM1865时钟从哪个时钟移出数据。

-它的时钟是像左对齐(在第一个时钟上)还是像 I2S 一样、具有一个时钟延迟?

当我在接收器中选择 I2S 模式时、一切都可以正常工作、直到达到大约1.5Vrms 的输入电压。 如果我使用较高的电压、则信号失真、但限值应为2.1Vrms。 您可以在第二张图片中看到 ADC 未过驱、因此这似乎是位溢出。  

当我在接收器中选择左对齐模式时、一切工作正常。 直到输入电压为2.1Vrms。 但您可以看到、与 I2S 模式相比、信号会降低。 当然、如果这是正确的配置、这是实际值、但我不确定。  

您能解释一下接收器 BCK 的正确配置是什么(左对齐或 I2S)。

此致、并提前表示感谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    PCM1865的 TDM 模式的时钟类似于左对齐、而不是像 μ I²S 那样、在这种情况下需要一个 BCK 延迟。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师