This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AGC 增益问题

Guru**** 2442470 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716294/tlv320aic3254-agc-gain-problem

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

TLV320AIC3254应用参考指南(修订版 A) 第0页寄存器88 (左通道 AGC 最大增益设置)和 第0页寄存器93 (右通道 AGC 最大增益设置)表明 、左通道和右通道的最大增益为58.0dB。

问题是58.0dB 的值。 我了解 到可编程增益放大器(PGA)高达47.5dB。 AGC 最大增益是否由 PGA 制成? 但58.0 - 47.5 = 2.5  。  剩余的2.5db 由哪些组成?

AGC 最大增益使用哪些资源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AGC 最大增益参数选择信号的最大适用增益以达到目标电平。 此适用增益由 PGA 和 ADC 数字音量设置。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 ADC 数字音量为20.0dB、 最大 PGA 为47.5dB。 它们之和为67.5dB、不等于 AGC 最大增益58.0dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    该限值设置为58dB、作为 AGC 正确性能的限值、我不是这两个块适用的最大可能增益。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师