This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:智能手机应用的编解码器选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732978/tlv320aic3212-codec-selection-for-smart-phone-application

器件型号:TLV320AIC3212

您好!

我们正在寻找适合手机应用的编解码器。

我们需要支持 MIC、扬声器、听筒和耳机。编解码器将连接到声码器、然后连接到处理器。

我们最后列出了 TLV320AIC3212。 它是合适的还是有更好的选择?

该器件的寿命如何? 我们正在寻找寿命更长的 IC。

请提供建议。

此致、

Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何编解码器支持音频通道接口作为 SPI/McBSP?

    此致、

    Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitt、

    AIC3212是我们集成度最高的编解码器,但我不确定设备尺寸是否适合手机应用. 此编解码器可配置 SPI 接口而不是 I²C Ω、但唯一支持的音频数据接口是 PCM、具有将格式配置为 I²S Ω、左对齐或右对齐或 TDM 的选项。  

    我们没有计划在任何时候将此器件从市场上移除、因此可以在很长一段时间内毫无问题地使用该器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的输入。

    您是否具有音频接口作为 SPI/McBSP 的编解码器?

    此致、

    Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitt、

    我认为可以将 McBSP 配置为适应 PCM 接口的数据。 我们有一个应用手册 、其中介绍了如何将 PCM 编解码器集成到 SPI 接口、但您需要确保它适用于您的应用、因为它涉及到使用外部电路。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师