This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M 的效率为4欧姆。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714874/tas5754m-tas5754m-efficiency-in-4ohms

器件型号:TAS5754M

尊敬的先生:

您是否有关于 TAS5754M 4欧姆效率的信息?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我能否获得有关如何设置器件的更多详细信息。 哪个输出配置、PVDD 电压等? 这将极大地帮助您确定从器件中看到的效率。

    谢谢、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robert:
    PVDD 24VDC
    2 BTL 1x30W (低音扬声器)、1x15W (高音扬声器)
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robert:
    还有一个问题、即如果 Po = 30W、I/P= BFS、RL=4欧姆、如何计算增益设置。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您会尽快帮您解决吗?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    很抱歉让我们等了一会。  我正在尝试查看我们是否有任何与4欧姆负载相关的数据。 如果不是、我将进行一些测量、以返回给您。

    关于如何计算增益设置的问题、 我建议查看  TAS5754M 数据表中的第8.3.4.2.1节"数字音量控制"。  由于这是一个数字输入器件、因此您可以设置放大器的增益。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我没有任何能够测试效率的电路板、但我可以为您提供粗略的估算。 根据您的配置、30W 通道的效率应约为80-85%。 15W 通道的效率约为75-80%。

    此致、

    Robert Clifton