This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860EVM:如何将 PCM1860配置为模式1?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860EVM, PCM1860, PCM9211, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755494/pcm1860evm-how-to-configure-pcm1860-into-mode-1

器件型号:PCM1860EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1860、 PCM9211、 PCM1864

您好!

我曾尝试使用 PCM1860EVM 配置和测试模式1、但未获得预期输出。

下面是我们在设置后观察到的情况:

 

输入1kHz 模拟信号

模式0:无问题

模式1:

1)      1)使用 PurePath 控制台、配置为模式1

2)      2)插入 J10、移除 J11和 J8

3)     将 md0和 MD1焊接到高电平–测得的 LRCK = 96kHz =>光输出是垃圾

4)     将 md0焊接到高电平、将 MD1焊接到低电平–测量值 LRCK = 48kHz =>光学输出= 500.253Hz (ISO 1kHz)、THD=3.26%

 

上述步骤中是否存在任何错误?

 

谢谢、

Christina

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    PCM1860是一款由硬件控制的器件、我们只有很少的输入引脚可以指示器件配置的模式。更具体地说、如果您希望 PCM1860处于主模式、我们需要确保在指定状态下具有以下引脚:

    md0-MD1 => 11表示器件处于主模式(256*FS)

    MDI4=0用于 I2S (PCM9211默认配置为接受 I2S 数据以转换为 AES3格式)

    您可以通过设置 MD6、MD5和 MD2来配置输入、并根据需要在 Vinx 通道上提供模拟输入。

    最后、如果您有 AP、我建议使用 PSIA (可编程串行接口适配器)分析 BCK/LRCK/DOUT、以确保正确配置 ADC 并输出数据。

    我还记得您的电子邮件通知、您尚未收到软件控制器件 PCM1864、不确定您是否在使用 PCM1864或 PCM1860进行测试。

    请澄清...并告诉我您在 ADC 输出端看到的内容。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    很抱歉、客户计划改用 PCM1860、而我们一直在使用 PCM1860EVM。

    此致、
    Christina