This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PPCM5242EVM -未知器件

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732906/pcm5242-ppcm5242evm---unknown-device

器件型号:PCM5242

您好!

我有一个 pcm5242rhbevm。 它在使用 Purpath 控制台时工作正常。 它在 Windows 的设备管理器中读取"Audio EVM"。 然后、我对 i2c 进行了一些测试、然后尝试返回使用 pureOATH 控制台。 返回后、器件在 Windows 器件管理器中不会显示为"未知器件"。 我尝试卸载整个程序、然后重新启动并重新安装。 没有任何变化。 我尝试安装到新 PC 中。 没有任何变化。  现在担心 EVM 上的 USB 芯片不再进行编程、因此在不刷新固件的情况下会使器件出现故障。

您能告诉我是否还有其他我应该尝试的吗? 我知道跳线在与 purpath 控制台一起正常工作时所处的位置与原来相同

但现在,经过一些人的辛勤工作,它将无法识别。

有什么建议吗? 我不想再购买另一款 EVM ... 感谢你的帮助。

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    感谢您的查询。 我的同事 Paul 将在美国时区处理此问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、  

    感谢大家的观看。 保罗,你是个男人! 我期待您的答复。  

    如果有人可以从 PurePath 控制台向我发送"寄存器转储"、该基本工作流程将会让我通过。 我通常不需要 PurePath 控制台... 现在、我需要使用 MCU 初始化它、这就是我返回的原因。 我需要一个有效配置的寄存器转储、以便我可以开始对其进行编程。 即使这是假的、我也可能会在不购买其他 EVM 的情况下收到转储。  

    或者... 也许它不会被骗了? 期待收到您的回复。  

    谢谢!

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    您需要在配置中执行哪些步骤? 您是配置 PLL 还是切换到混合流量还是其他东西?

    就恢复 EVM 而言、我首先要确保跳线配置良好。 可能可以重新刷写 MCU、但我需要检查该器件。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    跳线配置正确。 这与它在三天的出色工作中的情况相同。 顺便说一下、听起来很棒。

    然后、我开始弄乱驱动程序、现在除了未知设备之外、我无法配置它。

    对于流程、老实说、开箱即用配置似乎工作正常。 我不确定是否有任何变化。 我很确定必须将其设置为32位、然后只需打开(我猜是卷增加了?)。 然后、我会发送一些 I2S、这样就可以正常工作了。

    如果您有刷写此器件的方法、我很乐意尝试。 我可能会错、也许它不会被骗、但我无法让它识别任何东西。

    我可以将自己的控制器连接到它并读取所有 I2C 默认配置。 但它不接受我的 I2S 信号流。 因此、我将返回查看我需要更改的默认配置、以便我可以尝试更改。 但这时、我发现无法再通过 PurePath 控制台通过 I2C 进行连接。

    跳线与 Purpath 控制台 GUI 中列出的跳线相同。 我已尝试过所有操作,都已解决未知设备问题,但 Windows 无法识别该问题。 这就是为什么我开始假设我以某种方式炸毁了 USB 控制器的原因。 但是、当然、可能会有一些我缺少的东西。 这很奇怪、因为它是我们要讨论的2个跳线。 SDA 和 SCL 跳线。 这些是我删除的唯一文件。

    也许有办法更有效地安装驱动程序? 右键单击设备管理器、然后将驱动程序"更新"到特定的驱动程序? 您知道驱动程序的存储位置吗? 还是即插即用设备。 如果是、那么它是未知的、我不知道...

    再次感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我无法找到干净的重新闪存程序、但新 EVM 应该很快就会推出。 我认为、如果您使用32位 I2S、那么对格式寄存器进行写入将是您唯一需要的步骤。

    谢谢、
    Paul