This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:5.0V Vcc - GVDD

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755532/tpa3140d2-5-0v-vcc---gvdd

器件型号:TPA3140D2

您好!

      我使用的是 TPA3140D2、AVcc = PVcc = 5.0V。 在此电压下,GVDD 的电平是多少? 数据表第7.5节规定了 VCC 为12V 时 GVDD 为6.9V、但未针对其他 VCC 值提供相应的计算或图表。

谢谢、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    当 PVCC/AVCC 高于6.9V 时、GVDD 被钳位至~6.9V。 PVCC/AVCC 降至6.9V 以下时、GVDD 也会下降。 这意味着 GVDD 大约为5V (稍低一点)、AVCC=PVCC=5V。
    此致、
    郑少文