This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675:降低 EMI

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716722/lm4675-reducing-emi

器件型号:LM4675

您好!

  我正在对不符合 EMI 标准的 LM4675设计进行一些紧急分类工作。 它用于单端输入:

IN+:具有51k Ω 电阻器+ 0.1uF 电容、全部与 GND 串联。

IN-具有一个12.4k 欧姆电阻器+ 100uf 钽电阻器(是的、没错)、所有这些电阻器均与源极串联。

源为 CM119B 编解码器、线路电平输出。 根据数据表、负载为10kOhm 时的输出电压(rms)为0.995欧姆。

LM4675的输出驱动8 Ω 标称阻抗扬声器。 每个输出(Vo1和 VO2)都有1个连接到 GND 的100pF 电容以及1个连接到 GND 的 ESD 二极管、以及扬声器的连接器。

去耦电源引脚为(总计)一个4.7uF 电容器和两个0.1uF 电容器。

请参见随附的。

我注意到他们切断了接地层-我想做的一个改变是为 LM4675和 CM119B 编解码器使用一个连续接地层、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    有关设计的一些建议:
    输入组件的值应该相同、我是说两个输入电容器的值应该相同、输入电阻器的值也应该相同。 这将避免产生噼啪噪声。
    模拟接地应位于一个连续接地层中。 编解码器的数字接地应该被连接在 PCB 布局的一部分至模拟接地。

    您应该添加一个 LC 输出滤波器以满足 EMI 要求。 您可以参阅 《LC 滤波器设计 》应用报告、了解有关如何设计 LC 输出滤波器的更多信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师