This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:耳机输出

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755278/pcm2904-headphone-output

器件型号:PCM2904

您好!

如果使用 VOUTL 和 VOUTR 作为耳机输出,是否应将有源低通滤波器添加到信号输出路径中?
此外,如果使用 PCM2904而没有有源低通滤波器,是否会听到咔嗒声?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    该器件的模拟输出面向线路应用、因此不能用作耳机驱动器。 对于耳机应用、应使用外部耳机放大器。  

    对于此应用、可在放大器级上实现喀哒声和噼啪声抑制。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego - San、

    感谢您的快速回复。

    当您要求查看客户过去 使用耳机插孔的原理图时、我没有收到任何关于这一点的评论、因此有源滤波器不适用于 PCM2904。
    是否通过应用有源滤波器来改善此噪声?

    此致、
    加藤