This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC1107:用于线性 PCM 的编解码器/ DAC

Guru**** 2442510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1107, LM49370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716220/linux-tlv320aic1107-codec-dac-for-linear-pcm

器件型号:TLV320AIC1107

工具/软件:Linux

尊敬的支持团队:

我们想选择一个具有13位线性 PCM 的编解码器、例如 TLV320AIC1107、它可以连接到任何具有 PCM 接口的主机处理器。 13位编解码器如何理解带2补码数据格式的16位线性 PCM?

13位 PCM 编解码器是否忽略16位2补码采样中的最低有效3位? 或者、我们是否需要将16位2的补码采样转换为13位2的补码采样?  

我们希望在编解码器中播放16位、单通道、单声道 WAV 文件。

谢谢、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    LM49352将提供类似的功能、 并支持音频串行接口总线上的单声道13位 PCM 数据。  它还包含2个数字音频端口、具有内置 SRC、因此可用作 I2S 桥的 PCM。  

    请查看 此应用手册。  它侧重于 LM49370、 但 LM49352的功能相同。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的响应和提供信息。 在我们获取 LM49xxx 系列的样片之前... 我们要检查我们可以访问的一个(编解码器)。 所以... 请提供以下查询的信息。

    13位编解码器如何理解带2补码数据格式的16位线性 PCM?

    13位 PCM 编解码器是否忽略16位2补码采样中的最低有效3位? 或者、我们是否需要将16位2的补码采样转换为13位2的补码采样?  

    我们希望在编解码器中播放16位、单通道、单声道 WAV 文件。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    您对 LM49352有疑问吗?  还是 AIC1107?

    AIC1107不支持16位音频。  请参阅下面的 Rx 数据格式。   

    位14-16是 Rx 卷位、将被解释为如此。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我的查询与 TLV320AIC1107有关、可能是我的查询微不足道。 因为我不熟悉音频子系统。 因为波形文件和其他 PCM 格式支持多个8位数据。 我们如何通过仅发送13位数据后跟3位卷来测试 TLV320AIC1107。 控制位?。 是否有适用于此格式的测试工具或播放器? 或任何可用于将16位2补码转换为13位2补码和附加3卷的特殊工具 位?

    谢谢
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    TI 没有任何工具或软件来创建符合该格式的数据。 在推出这些器件的早期、有射频芯片与它们配对。 如今、对13位 PCM 或 A-law/u-law 8位感兴趣的客户更少。
    当然、LM49352可以完全满足您的要求(除了附加3卷位)

    此致、
    -Steve Wilson