This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6140A2:右音频 OpAm、用于驱动 USB 典型 C 型耳机

Guru**** 2454490 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03030, TPA6130A2, TPA6140A2, TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733452/tpa6140a2-right-audio-opam-to-drive-usb-typ-c-headset

器件型号:TPA6140A2
主题中讨论的其他器件:TPA6130A2TPA6166A2

尊敬的音频团队:

我的客户希望驱动 USB 典型 C 型耳机以进行音频输出。

我们已经了解 了 TIDA-03030

问题是,在其工具中,驱动 TIDA-03030的“3.5mm 音频插孔”的最佳放大器是什么

其理念是  、驱动 "3.5mm 音频插孔"的工具 将全部在工具中实现-因此不是真正的连接器) 、 并且耳机可以连接到 USB-Typ C 连接器以进行 音频输出。请参阅随附的草稿。

理想情况是具有 I2C 控制的音频放大器。

特别是对于纯路径设备,不清楚 GND 信号是如何处理的(由于移至音频信号的“中”电位)。

 

您是否对如何将音频信号驱动到 驱动 USB 典型 C 耳机的 TIDA-03030 3.5mm 音频插孔有一些建议?

e2e.ti.com/.../USB-Typ-C-audio-output.pdf

他们查看的典型耳机如下所示:

它们的阻抗通常为16或32欧姆。

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    具有 I2C 控制的耳机放大器为 TPA6130A2、TPA6140A2和 TPA6166A2。
    所有这三个器件都是 DirectPath、这意味着它们具有内部电荷泵。 电荷泵用于生成负电压轨、因此这些器件的输出集中在0V 或 GND (而非1/2 Vs)。
    TPA6140A2的转换器需要一个电感器(TPA6130A2和 TPA6166A2不需要它)。 TPA6166A2是一款更复杂的器件、因为它可以检测不同的耳机类型。 TPA6130A2是最简单的器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器