This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255虚拟负载

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732996/tpa3255-tpa3255-dummy-load

器件型号:TPA3255

您好!

是否可以使用虚拟负载(4-8欧姆,300W 高功率电阻)代替连接到 TPA3255放大器的原始扬声器?  

该负载是否会损坏芯片,因为它不是有源负载或 TPA3255是可以的?

提前感谢您、

Emil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emil、

    在实验室中进行测试时、我们使用虚拟负载电阻器、这样我们就不需要通过扬声器持续播放非常响亮的测试音。

    使用负载电阻器没有风险。 请确保它们的额定功率符合您所需的功率、并适当冷却。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    非常感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!

    Emil