This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:是否可以调整耳机放大器输出的延迟?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755206/tlv320dac3203-is-it-possible-to-adjust-delay-of-headphone-amplifiers-output

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

我的客户考虑使用从 I2S 输入到耳机放大器输出的 TLV320DAC3203。
是否可以调整耳机放大器输出的延迟?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    可以通过配置双二阶滤波器将延迟(1/fs 步长)应用于信号路径。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    默认设置为"H (z)= 1"、但如果对双二阶滤波器应用以下系数、则会更改为"H(z)= Z Θ^-1"。
    因此、"Z Θ^-1"表示1/fs 延迟。

    N0 = 0
    N1 = 2^22
    n2 = 0
    D1 = 0
    D2 = 0

    如上所述、如果对双二阶滤波器应用以下系数、则将其更改为"H(z)= Z Θ^-2 "。

    N0 = 0
    N1 = 0
    n2 = 2^23
    D1 = 0
    D2 = 0

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    除了双二阶滤波器延迟、您还必须考虑每个抽取滤波器都有自己的延迟、如下所示:

    -抽取滤波器 A:17/fs。
    -抽取滤波器 B:11/fs。
    -抽取滤波器 C:11/fs。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.