This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:192kHz 数字麦克风输入

Guru**** 2444260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716404/pcm1862-192khz-digital-mic-input

器件型号:PCM1862

您好!

我们的客户计划使用192KHz 采样数字麦克风、我们可以在数据表上找到数字麦克风时钟规格、如下所示。

是否可以支持3.072 MHz (192kHz×16位)模式? 如果没有、我们如何支持192KHz 数字麦克风输入?

 

此致、

Mochizuki

 

(二

支持的数字麦克风时钟频率如下、频率取决于所需的操作

采样频率如下:

•2.0480MHz (32kHz×64)

•2.8224MHz (44.1kHz×64)

•3.072MHz (48kHz×64)

•3.072 MHz (96 kHz×32)

(二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    有关 PCM186x 数字麦克风支持部分的内容、您答对了。 就支持和推荐用例而言、我们支持 DMIC 高达96kHz 的采样率。

    关于您所指的应用、我是否可以询问哪些应用需要以192kHz 的频率对 MIC 输入进行采样? 大多数应用都涉及捕获在48kHz 或更低采样率下表现良好的语音或 ANC。 就 PCM186x 而言、我们尚未将192kHz 采样和16kHz 模式进行表征、因此无法保证性能。

    感谢并期待再次听到有关此应用的192kHz 采样率要求的消息。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi-San、

    感谢您的回复。

     

    此应用是超声波测量系统。

    我们的客户这次希望使用宽带 DMIC 单元。

    您是否看到任何其他 TI ADC 器件可以支持192KHz DMIC 输入?

     

    此致、

    Mochizuki