This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:44.1kHz 数据速率和 MCLK 问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755228/tas5558-44-1khz-data-rate-and-mclk-questions

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5548

大家好、

  我有2个问题需要您的帮助来澄清。  

  1. 根据 DS 中的以下信息、除48 - 96 - 192 -之外是否支持44.1kHz?

2. 外部晶振必须有吗? MCLK 可以通过系统时钟供电吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holly、
    TAS5558支持44.1kHz 采样率输入、请参阅数据表中的第7.3.4节。 Robert 将帮助回答另一个问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly-San、

    TAS5548需要外部晶振、但 TAS5558只需要3.3V 主时钟输入。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holly-San、

    Sadanori-San 是正确的。 借助 TAS5558、您无需外部晶体。

    此致、
    Robert Clifton