This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:有关将 TAS5782m 设置为 I2S 主模式的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732960/tas5782m-question-about-setting-tas5782m-as-i2s-master-mode

器件型号:TAS5782M

您好、先生、

我们之前已将 tas5782m 应用于 I2S 从机模式。 目前、我们要将其更改为 I2S 主模式。 我们知道有两种方法。 第一种方法是直接输入 MCLK、然后对频率进行分频、以获得所需的 LRCLK 和 SCLK。 第二个是通过 PLL 获得所需的 MCLK、LRCLK 和 SCLK。 我们需要使用第二种方法、因此在 GPIO0上输入一个12MHz 的信号、要获得的信号为 MCLK=12.288MHZ、LRCLK=48kHz、SCLK=3.072MHZ、标准 I2S、采样率=24位。
具体参数根据规格如下设置、但没有时钟输出。 附加当前正在使用的文件。 您是否会查看    在 I2S 主控模式下启动 TAS5782m 是否缺少任何内容? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../TAS5782M_2D00_20181001.rar

 { 0x00、0x00 }、

{0x02、0x10}、

{0x09、0x11}、

{ 0x0d、0x00 }、

{0x12、0x03}、

{0x0c、0x7f}、

{0x0E、0x10}、

/*{0x0F、0x00}、*/

{ 0x14、0x00 }、

{0x15、0x08}、

{0x16、0x07}、

{0x17、0x80}、

{0x18、0x00}、

{ 0x20、0x0F }、

{0x21、0x1f}、

{0x28、0x02}、

{0x02、0x00}、