This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:如何计算 PVDD 去耦电容

Guru**** 2442410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715956/tas5411-q1-how-to-calculate-pvdd-decupling-capacitor

器件型号:TAS5411-Q1

你(们)好,香

我的客户询问如何计算 PVDD 去耦电容器,数据表中建议的电容值大于330uF。

您能否展示该330uF 是如何计算的?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    在计算 PVDD 电容器时、音频有点奇怪。  如果使用开关 电源类型 的最小计算、则该值将约为30uF。  根据经验、我们知道、为了获得良好的音质、价值必须高得多。  声音质量和良好的 PSRR 要求更高的值。  根据我们的经验、测试和收听测试、我们发现330uF 是一个很好的折衷方案、不会过高的价值和成本效益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott-San、

     

    关于“开关电源计算类型”,所附的计算是否合理?

    客户需要如何计算作为开发过程、但最终我们建议使用更大的电容器、以实现更好的 PSRR 和声音质量。

     

    此致、

    e2e.ti.com/.../PVDD_5F00_Cap.xlsx