This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:更改为0.1u 电容。 从0.22u 电容器中导出 x8。 x4在引脚25和 amp;26、23和 amp;22、20和 amp;21和18和 amp;17上

Guru**** 2531510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754986/tpa3136d2-change-to-0-1u-cap-x8-from-0-22u-cap-x4-on-pin-25-26-23-22-20-21-and-18-17

器件型号:TPA3136D2

 当我们使用0.22u 电容器时、TI 是否会有问题? 4个 OUT 和 BS 之间的电容器连接到0.1u 电容器。 X8 (每2个电容器。 并行)? 谢谢!e2e.ti.com/.../Change-cap.-value-to-0.1uX8-from-0.22uX4.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    通常情况下,如果您使用2*0.1uF 电容器替换一个0.22uF 自举电容器,则不会出现任何问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    谢谢!